This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:原理图审阅

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446126/tps22996-schematic-review

器件型号:TPS22996

工具与软件:

您好!

请查看以下原理图并建议所需的更改。  我们已将 VCC_3V3连接到 VIN1和 VIN2。 VOUT1和 VOUT2为单独的 SFP/QSFP 连接器供电。  
在应用期间、我们不会在任何时候将引脚拉低。 负载开关用于为 SFP 和 QSFP 供电。 该器件是否与给定应用兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prem、

    要滤除电压瞬态、您可以在 VOUT 上添加100nF 等小电容器。

    原理图看起来没有问题。