This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:TPSI3052

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446742/tpsi3052-tpsi3052

器件型号:TPSI3052

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在电流设计中使用器件 TPSI3052栅极驱动器 IC 可否知道 IC (TPSI3052)在3线模式下工作时所需的最小和绝对使能电流是多少。

感谢您提供的任何帮助。

Harshitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harshitha Mekala

    感谢您通过 E2E 联系我们的团队。

    在3线模式下、使能引脚(引脚1)的灌电流将小于10uA。  

     当 VVDDP 为3.3V 时、启用 TPSI3052 (VEN)所需的电压为2.1V、当  VVDDP 为5V 时、VEN 为3.85V。  这些信息可以在数据表的第8页中找到。  

    如果您有任何其他问题、请联系我。

    此致、

    Jack Hemmersmeier