This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:IBAT 和 IADPT 引脚无法读取

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436230/bq25713-ibat-and-iadpt-pin-are-not-able-to-read

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好!

我们通过5V/2A 适配器为1S 电池充电、它充电非常好、电缆上的电流为0.5A。 不过 当我们测量 IBAT 和 IADPT 时、它返回0x00。

CHRG_OK 为高电平

ChargeOption_1 [15] (EN_IBAT)= 1  

ChargeOption_2 [6](IBAT_SEL)= 1

ADC_Option [2](EN_ADC_ICHG)= 1

ADC_Option [14](ADC_START)= 1

RSR = 10mΩ 并设置 ChargeOption_1[10]= 0

RAC = 10mΩ 并设置 ChargeOption_1[11]= 0

我已经通过示波器测量了 IBAT/IADPT 引脚;

当 POR、IBAT -> Vmax:0.40V、Vave:0.1V

连续之后-> 0.1V 或0.0V

称为 EVM 规格。

对此有什么建议吗?

此致、

Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volk、

    寄存器设置看起来正常。 您是否能够尝试测量更高的电流?  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    我已经用2.3A 进行了测量、但没有改变、仍然为0x00

    此致、

    Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是否有任何有关此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我们可以在 EVM 上看到结果。  请尝试按照以下步骤操作。  

    步骤:

    1.在 ADC_Options 中启用每个通道

    2.设置 ADC_START=1

    3.读取上述 ADC 寄存器。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们应用了这个、但它仍然显示0。  

    通过 ADC、电压读取成功、但电流读取失败。

    您对此还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volkan、

    建议 复位整个寄存器映射并尝试启用全新的 ADC 功能。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我已经尝试过这种方法、但结果仍然相同。

    另外我想说 MaxChargeCurrent 也不起作用(只是当我将寄存器值排列为0x00时、它就会停止、当我排列为0x0040或更高值时、它的充电电流会达到2.5A、就像开启充电器、关闭充电器、与电流限制设置不同)。 示例;我将 ChargeCurrent 排列为500mA 、将 IIN_HOST 排列为1000mA (当我检查 IIN_ DPM 的寄存器是否为1000mA 时)、我也激活了 ILIM 但不能也限制为电流、它电流为2.5A。

    限制电流问题是否与 ADC 上的读取电流相关?  

    此致、

    Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volkan、

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。

    我已附上原理图、抱歉 出现了混乱。

    e2e.ti.com/.../d01b283c_2D00_6dc2_2D00_48ed_2D00_94d3_2D00_61b6c440c677.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有更新的基督徒?  

    此致、

    Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volk、

    您可能会遇到损坏的器件。 我在 BQ25713EVM 上验证了。 5V 至1节电池1A 充电电流。  

    工作正常。 请参见下面的屏幕截图。  

    ADCIBAT = 960mA、ADCIBUS = 750mA。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。 那么我必须替换 RCS - RAC 电阻器。