This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:Webench 上的-300V 200mA 电源

Guru**** 2505105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446584/ucc28750--300v-200ma-power-supply-on-webench

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我正在尝试设计一个-300V 250mA 电源(离线、带隔离)。 WEBENCH 工具仅允许高达-80V 的电源电压、而且允许高达1000V 正电源电压。 这种差异的原因是什么?

我认为、对于反激式转换器、 改变 输入极性和输出二极管会提供等效的负电源。 或者、我可以将其设计为2个电源轨1、正电压和其他负电压。 电源获取反馈的情况下是怎样的?  

谢谢!

SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法解释 Webench 为什么会出现这种差异。 如果您愿意、我可以将您的问题转给他们。

    由于初级和次级是隔离的、因此 Vout 的极性仅取决于接地定义的位置。