请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 工具与软件:
我正在尝试设计一个-300V 250mA 电源(离线、带隔离)。 WEBENCH 工具仅允许高达-80V 的电源电压、而且允许高达1000V 正电源电压。 这种差异的原因是什么?
我认为、对于反激式转换器、 改变 输入极性和输出二极管会提供等效的负电源。 或者、我可以将其设计为2个电源轨1、正电压和其他负电压。 电源获取反馈的情况下是怎样的?
谢谢!
SASI