This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:支持 QC1.0 QC2.0或 BC1.2

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446471/bq24179-qc1-0-qc2-0-or-bc1-2-support

器件型号:BQ24179

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道 BQ24179是否支持 QC1.0/2.0和 BC1.2?

如果需要、我们是否需要通过任何 PD 认证?

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    BQ24179兼容 USB BC1.2、并可与大多数 QC1/2.x 高电压 DCP 适配器进行通信。 没有可用的认证。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    客户想知道我们为什么可以与 BC1.2和 QC1.0/2.0兼容?

    我们是否需要通过一些验证或测试程序?

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们是否兼容、但未经过认证。   

    此致、

    Jeff