This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:EMC 问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446933/lm5012-q1-emc-issues

器件型号:LM5012-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我做了这个设计、现在效果很好、但存在一些 EMC 问题。

EMC 测试工程师建议组装一个并联到 R21 (RT/SYNC)电阻器的2.2nF 电容器。

他说、这可改善 EMC 传导发射。 组装此电容器是否有任何问题?

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    不建议将电容器连接到 RT/SYNC 电阻器两端。 BTW 哪个 EMI 发生故障? 是辐射发射还是传导发射?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    是辐射 EMI。 测试工程师认为、在组装电容器的情况下、高压(60V)下的发射更少、电路更稳定。

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    请测试工程师将电容器放置在非常靠近 器件输入和输出引脚的位置并测试它。 BTW 您是否有图以及 EMI 在什么频率下发生故障?

    此外、请分享器件的原理图和布局。

    谢谢!

    Nitya