This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:调整死区时间的推荐方法

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448381/lmg1210-recommended-method-for-adjusting-dead-time

器件型号:LMG1210

工具与软件:

大家好、

我想使用 LMG1210半桥驱动器实现可调节死区时间功能。 但是、我确实有一些关于调整死区时间的问题。

通过查看数据表、我发现高低死区时间和低高死区时间 分别通过在 VSS 和 DHL 和 DLH 引脚之间连接一个电阻器来设置。 对于我的应用、 两个死区时间 需要是相同的值(在几百皮秒内)。 此外、两个死区时间必须可调、并同时进行或多或少的更新(在几微秒内)。 我认为、 使用双通道数字电位器是实现这一目标的最佳方法。 是否有任何其他方法/选项可以满足我的要求? 有没有芯片、数字电位器或其他、我推荐大家看呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您提出有关 LMG1210的问题。

    我不知道是否有可达到所需精度的数字电位器。 这可能是市场上的一种选择、但我们团队的专业领域是栅极驱动器。

    在 IIM (独立输入模式)中使用该驱动器是一种更简单、更可靠的方法、其中 HI 和 LI 是来自控制器的不同 PWM 信号、死区时间由控制器设置。 请参阅下面有关 IIM 操作的数据表。 在这种情况下、死区时间设置电路会无法运行、因此死区时间由控制器设置。

    要将驱动器设置为 IIM 模式、请将 DLH 连接到 VDD、然后 DHL 可以连接到 VDD、GND 或保持悬空。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore