This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:无法生成线路放大器;此零件的负载调节模拟,

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82816, TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428348/tpsm82816-not-able-to-generate-the-line-load-regulation-simulation-for-this-part

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A、、 TPS62816-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们无法生成此零件的线路和负载调节模拟, 我们能知道原因吗!

请请求您提供用于 线路和负载调节的 Webench 或 PSpice 模型。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    线性和负载调节是以下组合的结果:噪声、PCB 布局、测量位置、内部 IC 电路、元件选择、 等等  这就是它未建模的原因。  它也非常小、例如如图8-15所示。

    您想为您的应用进行什么计算?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我们想要 生成线路和负载调节报告,从中我们可以计算 Vout 的最小值、最大值和典型值,这对于我们的功率分析非常有帮助。

    我们在此部分面临挑战: TPSM82866AA0HRDMR。

    由于 MSL (湿敏等级)= 3)器件中存在一系列安装缺陷、因此有人指出从制造角度来看很难采用它。 这就是我们选择该器件 TPSM82816的原因。

    我们是根据线路负载瞬态创建这种报告的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 不允许生成仿真结果、请支持我们提供 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    TPSM82866A 或只是其他 MSL-3器件有问题吗?

    线路和负载调节非常小、并且取决于您的应用。  该器件的线路和负载调节器已包含在1%精度规格中。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

     TPSM82866A 器件将给我们带来挑战。  我们需要向客户提交线性和负载调整率 webench / PSpice 报告。  

    请提供此器件的 webench / PSpice 模型、以便我们能够进行仿真。

    请参阅  TPSM82866A 此模型的随附报告。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不清楚您需要什么。  

    我们在此处提供 TPSM82866A 的 PSpice 模型: https://www.ti.com/product/TPSM82866A#design-tools-simulation

    可以在 Webench 中对该器件进行仿真:

    线路和负载调节取决于应用的详细信息、因此它们无法建模。  就我对这些器件的经验而言、它们始终非常小。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的答复。

    我们已经计算了器件  TPSM82866A 线路和负载调节仿真的纹波

    请参阅下面的报告。

    但现在、我们要将器件从  TPSM82866A 替换为 TPSM82816。  

    但对于该器件 、TPSM82816:webench 仿真不可用。 所以、我请求的是为这个器件提供 PSpice 模型。  

    我们希望针对 Vout @ 3.6A 至4A 负载条件@输入电压:VIN: 4.75V 至5.75V 生成报告  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的。  您要显示的仿真结果是负载瞬态仿真。  这与线性/负载调整率不同。  所以、您需要 TPSM82816的负载瞬态仿真吗?

    该器件不提供模型、但您可以使用分立式 IC TPS62816-Q1中的模型、并添加与模块中相同的电感。

    https://www.ti.com/product/TPS62816-Q1#design-tools-simulation 是 pspice 模型、也是 Webench 中的模型:

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您分享链接。

    但是 TPS62816QWRWYRQ1和  TPSM82816都与功能相同?   

    请确认,如果我匹配 TPSM82816的值,我能得到相同的结果吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、TPSM82816是 TPS62816的电源模块版本。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Team TI/Chris  

    您可以将此  TPSM82816的 PSpice 模型发送给我 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不提供模型、但您可以使用分立式 IC TPS62816-Q1中的模型、并添加与模块中相同的电感。

    https://www.ti.com/product/TPS62816-Q1#design-tools-simulation 是 pspice 模型。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    请帮我提供此部件的线性调整率和纹波值:TPSM82816SIER,因为仿真模型不可用。 此外、数据表中没有关于 线性调整率和纹波值 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路调节取决于应用细节、因此无法建模。   就我使用这些器件的经验而言、它始终非常小。  图8-15、8-17和8-19显示了不同输入电压下非常精确的输出电压。

    输出电压纹波取决于输出电容器及其电容、ESR 和 ESL。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的响应。

    但我们在 Vout = 4.2V 时使用此模块、并且数据表中没有显示4.2V 时的结果的波形。

    您能提供一些参考资料、我们可以将其作为纹波和线路调节的适当证据吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、您的输出电压是不同的。  您的输入电压范围和负载电流是多少?

    在 EVM 上测量纹波和线路调节是否会为您提供所需的信息?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我们的输入 Vin 范围是4.74V-5.25V、负载电流阶跃是:3.2A-4A。

    可以、我们可以对  EVM 上的纹波和线路调节进行测量。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复、我正在等待 TI 进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认您的测试条件。  我可以测量明天的线路调节和纹波。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您请求的数据和波形。  这是完成设计所需的器件吗?

    4.74V 输入电压、3.2A 负载、Vout = 4.1989V、纹波= 9.6mV

    4.74Vin、4A 负载 Vout = 4.1994V、纹波= 9.8mV

    5.25V 输入电压、3.2A 负载、Vout = 4.1984V、纹波= 8.2mV

    5.25V 输入电压、4A 负载 Vout = 4.1989V、纹波= 9.8mV

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris  

    感谢分享纹波值。  

    在相同的输入电压和输出电流范围内、线路调节是否有任何数据?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我在输入电压(最小值和最大值)和输出电流(最小值和最大值)的4个角处测量了直流输出电压。  您可以看到、任意两点之间的差值均小于1mV。

    在4A 负载下、针对500mV 输入电压变化、I 测得的差值为0.5mV。

    在3.2A 负载下、针对500mV 输入电压变化、I 也测得了0.5mV 的差值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的快速支持。

    这可以帮助我解决我的问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请提供相同输入范围下的线路和负载瞬态值

    VIN = 4.75V-5.25V @ Iout = 1.6A-2A 且 Iout = 3.2A-4A 

    此致、

    Haresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haresh:

    给你。  4.2V 输出电压。  黄色是负载电流、绿色是输出电压。

    4.75V 输入电压、1.6A 至2A 负载阶跃。

    5.25V 输入电压、1.6A 至2A 负载阶跃。

    4.75V 输入电压、3.2A 至4A 负载阶跃。

    5.25V 输入电压、3.2A 至4A 负载阶跃。

    Chris