This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:最大规格问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448371/tps22916-max-spec-questions

器件型号:TPS22916

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下查询。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"1) 5V 时的最长导通时间是多少?  数据表仅提供了一个典型的数字。

2) 2)开启时间在 Cload = 0.1uF 时指定。  如果我们使用 Cload = 0.2uF、对导通时间有何影响

3) 3)最大 QOD 电阻是多少?  数据表仅提供典型数字"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoi Marco,

    请指定型号。 您还检查了数据表中的典型图。 它们能回答您的问题吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我们计划使用的型号是  TPS22916BLYFPR。  我看到了典型图、但我需要了解最坏情况下的时序是多少、以便我们可以确认一些系统级时序规格。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我将根据图表数据为您提供一些供参考的限制。

    [报价 userid="488532" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448371/tps22916-max-spec-questions ]1) 5V 时的最长打开时间是多少?  数据表仅提供典型数字。

    85us 至145us。 这适用于整个温度范围。  

    [报价 userid="488532" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448371/tps22916-max-spec-questions ]2)开机时间规格为 Clload=0.1uF。  如果我们使用 Cload = 0.2uF[/报价]、对开通时间有何影响

    Unknown 说:
    3)最大 QOD 电阻是多少?  数据表仅提供典型数字"[/报价]

    如果我删除-40C 数据、则135欧姆至150欧姆。  

    此数据仅供参考。

    此致、
    Arush