This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:PSpice 模型未开启

Guru**** 2507775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449136/tps22917-pspice-model-not-turning-on

器件型号:TPS22917

工具与软件:

您好!

我将尝试使用 TPS22917来模拟一个电路、但在最基本的实现中、该 TPS22917未被打开。 我已完成设置、无法理解输出为什么继续保持低电平。 我的电路和结果如下所示。 可以有人建议我使用零件和模型的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我刚才从 TI.com 产品文件夹中下载模型、并使用适用于 TI 的 pspice 运行模型。 我得到了正确的结果。

    您可以重新检查所有内容还是共享更多信息。 是否解压缩模型。 您能否尝试使用未加密模型(我曾尝试过)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的快速响应。

    我曾尝试从以下三种型号中的每一种型号生成零件:

    您说您使用了未加密模型、我可以看到可用的两个未加密模型。 您使用的是哪款?

    在更新库时、您的过程是什么? 我一直在工具中使用生成器件选项、然后在下载的模型文件夹中选择.lib 文件。 但是、PSpice 模型中的版本详细信息未更改、因此我认为不会对库中的元件进行更新。

    库中提供的默认模型具有以下版本详细信息。 此版本是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    这也可能有帮助。 这是我的项目的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS22917-Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否可以将其解压缩并运行该工程。 我检查了您的项目文件、确实存在一些问题、但现在我无法调试确切的问题。

    e2e.ti.com/.../slvmce9a.zip

    请告诉我这是否有效。

    此致、
    Arush