This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:确定电感器的合理 IDC

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449912/lm76005-determining-reasonable-idc-for-the-inductor

器件型号:LM76005

工具与软件:

尊敬的 TI:

你好。

您能建议我如何确定电感器的合理 IDC 等级吗?

使用数据表中的公式17、我计算出峰值电流大约为7A。

根据这个值、我应该如何为电感器选择合适的 IDC 额定值?

此致

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webber:

    我会选择一个峰值电流(7A)介于电感器饱和电流的10%到20%之间的电感器。 例如、如果您计算的电感为4.7uH、并且您想从 Coilcraft XGL6060系列中选择一个电感器、则4.7uH 电感器将满足您的需求。 请参阅以下内容:

    从图中可以看出、电感将开始下降、并达到10%(从4.7uH 开始)、此时额定电流为5.1A、依此类推。

    希望我已经回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    明白了。 感谢您提供宝贵的信息。

    此致

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webber:

    没问题。 很高兴提供帮助。