This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:有关输出禁用的问题

Guru**** 2504855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450026/bq24075-question-about-output-disabling

器件型号:BQ24075

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户有关于 BQ24075的问题。

- BQ24075是否可以禁用输出电压(P10,11)即使 VIN 已应用,充电正在进行?

(通过控制 BQ24075的输入引脚)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    BQ24075无法在充电过程中禁用 OUT 电压。  

    若要在施加 VIN 的情况下禁用 OUT 电压、EN1和 EN2输入必须均设置为逻辑高电平才能进入待机模式。 这会关闭 Q1。 然后、SYSOFF 引脚必须设置为逻辑高电平才能在 BAT 和 OUT 之间关断 Q2 FET。  

    此致、

    Garrett