This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:无法处理5A 的电流消耗

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445423/lm5085-not-able-to-handle-current-draw-of-5a

器件型号:LM5085

工具与软件:

您好!
我们设计了一个5V 5A 电路板、使用 EVM 作为参考、在输出端测试时电路会提供5V 电压、但在连接到4A 负载时、电压会降至2V。
我能知道为什么会这样吗?
Radj 为2.1k、反馈电阻为10k 和3.4k。 我们在使用3.4k 时得到的是4.92V、因此将其切换到3.3k 以获得5V。 使用的 MOSFET 是 NP15P06SLG。 二极管为 DST10100S。 使用的电感器为 BFSI00121109150M05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我想您谈论的是 LM5085 EVM 的负载电流降额。 请参阅用户指南中的图2。  

    此外、如果需要进一步调查、请共享完成的快速入门 Excel 文件和原理图。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,很晚才回复是否可以将其发送给您本人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当我们 排除 MOSFET 并使用电线将其焊接到同一 MOSFET 时、它能够驱动负载、而电压不会下降。 但是、当不固定在板上时、它不起作用。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我想这意味着 MOSFET 温度发生了变化或电流检测输入有所不同。 请检查 ADJ-ISEN 布线是否并行布线并直接连接到 MOSFET。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    这就是路由的完成方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请向我展示 ADJ-ISEN 跟踪。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 ADJ-ISENSE 路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我不确定从 ADJ 引脚到 MOSFET 的距离有多远。 基本上、ADJ 引脚应该连接到 MOSFET 的漏极连接。 建议将 ADJ 和 ISEN 并联布线。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADJ 引脚距离 MOSFET 11mm。 而且、ISEN 连接到 MOSFET 的源极、栅极来自 LM5085 IC、然后从漏极到输出连接是否正确?

    我现在有点困惑、ADJ 引脚应该连接到漏极吗? 由于上述电路 ADJ 引脚连接到 RSEN、而 RSEN 连接到 MOSFET 的源极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    图中的连接 正确。  

    我很抱歉。 你是对的。 我是说 ADJ 引脚应通过 RADJ/CADJ 元件连接到 P-MOSFET 的源极连接。

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否应为其更改路由?
    或者是否还有其他原因导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我不确定 ADJ 引脚与 MOSFET 的源极连接之间的距离有多远。 请尝试使用开尔文连接来并行布置 ADJ 和 ISEN 布线。   

    - EL