工具与软件:
您好!
我们设计了一个5V 5A 电路板、使用 EVM 作为参考、在输出端测试时电路会提供5V 电压、但在连接到4A 负载时、电压会降至2V。
我能知道为什么会这样吗?
Radj 为2.1k、反馈电阻为10k 和3.4k。 我们在使用3.4k 时得到的是4.92V、因此将其切换到3.3k 以获得5V。 使用的 MOSFET 是 NP15P06SLG。 二极管为 DST10100S。 使用的电感器为 BFSI00121109150M05。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们设计了一个5V 5A 电路板、使用 EVM 作为参考、在输出端测试时电路会提供5V 电压、但在连接到4A 负载时、电压会降至2V。
我能知道为什么会这样吗?
Radj 为2.1k、反馈电阻为10k 和3.4k。 我们在使用3.4k 时得到的是4.92V、因此将其切换到3.3k 以获得5V。 使用的 MOSFET 是 NP15P06SLG。 二极管为 DST10100S。 使用的电感器为 BFSI00121109150M05。