This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:筛查测试的可用性

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441048/uc1825-availability-of-screening-test

器件型号:UC1825

工具与软件:

嗨、团队:

客户遇到 UC1825L883B 问题。

UC1825L883B 在正常温度下正常工作、但是在高温(环境温度+ 60°C)下、OUT A 和 OUT B 引脚的 PWM 输出宽度减小、导致电路输出电压下降。

未确认发生异常时减小 OUT 引脚 PWM 输出宽度的电压和电流反馈。

请参阅以下 URL 中文档的第18页"4.2 Screening"。

https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/87681.pdf

似乎根据 MIL-STD-883方法5004进行筛选测试、是否所有器件都在装运前测试中进行筛选测试?

谢谢

此致、

小林正弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最终客户是谁? 产品是什么? 所有器件都必须在发货前通过生产测试。 如果您在应用中发现问题、请提供有关问题的更多详细信息、包括电流检测、反馈、输入电压等测试波形、因为这些问题可能会影响 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong San:

    感谢您的答复。

    抱歉、我无法在 E2E 公共论坛中显示终端客户和产品。

    我首先想知道是否在发货前根据 MIL-STD-883方法5004进行了生产测试。

    谢谢

     

    此致、

    小林正弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否要求该客户直接与 TI 联系以获取这些信息? 我们也不能在此处公开披露非数据表信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    感谢您回答我们的问题。

    首先、我想请您向我展示参考文档第18页"4.2筛选"的内容。

    特别是、我想知道 MIL-STD-883方法5004 3.1.4温度周期中的温度条件和周期数。

    其次、我想知道筛选测试是根据 MIL-STD-883和 MIL-PRF-38535对所有产品进行的、还是仅按抽样产品的比例进行?

     

    我期待您的答复。

     

    此致、

    Y F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法在 E2E 上回答您的问题:请让您的客户联系 TI 销售办事处获取详细信息。