This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:轻负载条件下的开关频率

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449223/uc2843a-q1-switching-frequency-at-light-load

器件型号:UC2843A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我设计了具有耦合器反馈功能的隔离型反激式转换器。 VIN=500V、Vout=8V、Po=16W (Fsw=100kHz 时)。

当我将负载电流减小到接近0A 时、开关频率降至10kHz。  

这是否正常运行? 我认为这是一种恒定频率器件。  

您能否告知开关频率下降的机制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在轻负载条件下、当 Vout 达到至高端调节时、COMP 可能会变得如此低、因此一段时间内没有 PWM 脉冲、因此看起来 Fsw 已降低。 您需要捕获 RT/CT 引脚来查看该引脚波形、以决定 IC 频率在轻负载下是否仍与设计相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄三:

    数据表中是否有关于此模式的说明?  

    PWM 脉冲停止时 COMP 中是否存在阈值?  

    我想知道器件开始停止连续开关频率的最低负载电流是多少、

    此外、还希望确保轻负载时不会出现过压风险。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、请参阅此方框图:当 COMP 电压< 2倍二极管 VF 时、不会由于电流检测比较器阈值= 0而出现脉冲。