工具与软件:
您好!
我将使用 BQ76952EVM 、并使用 J17上的 EXTI2C 连接器连接到该 EVM。
将 USB 电缆连接到电路板后、I2C 工作正常
但当我解连接 USB 端口时- I2C 不工作或初始工作但稍后失败。
I'v 尝试激活 REG1。
激活分两个阶段完成:
1.进入更新模式、写入0C REG12 配置 用于将 REG1配置为3.3V 并退出更新模式的寄存器
2.进入更新模式、将0D 写入 REG12配置 以启用 REG1并退出 UPDATE 模式。
我已经尝试在 PC 和 EVM 上使用和不使用 USB 电缆进行测量- 相同的结果: 无3.3V 至 REG1引脚。
当我测量 J2 和 VSS 上 REG1引脚之间的电压时 、我 看不到3.3 、而是大约4mV。
有任何建议吗?