This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:关于电流限制和断续行为

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449390/lmzm33604-regarding-current-limit-and-hiccup-behavior

器件型号:LMZM33604

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我想了解有关电流限制和断续运行的更多信息。

-电流限制是否仅对高侧电流(电感峰值电流)执行?
-电流限制是逐周期进行的吗?
-在断续模式下,开关操作在逐周期电流限制持续10毫秒后停止。 这种理解是否正确?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流限制是在峰值电感器电流上检测到的。

    该器件的电流限制是一种断续模式、在这种模式下、器件在尝试重新启动之前关断10ms、然后在故障继续时再次关断。 一旦清除电流限制事件、器件将恢复正常运行。 它不存在逐周期电流限制。

    请参阅数据表的第7.3.15节。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lahti-San

    感谢您的及时回复。

    我又收到一个问题。

    在检测电流限制时是否有任何抗尖峰脉冲时间?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    该器件上的电流限制功能没有指定的抗尖峰脉冲时间。

    一旦该器件检测到峰值电感器电流达到电流限制、它就会以电流限制模式运行。

    此致、

    Ridge