This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25713充电正常不起作用

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433967/tps25751-with-bq25713-charge-ok-not-working

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713TPS25750

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个采用 TPS25750和 BQ25713的板。 当连接了非 PD 适配器时、BQ 充电器会关闭。 按照您的建议、我将 TPS25750替换为 TPS25751 (详细信息如下)。

使用 TPS25750、每个二进制文件都正常运行:充电功能正常、并且系统会从所有适配器获得电源。

但是、切换到 TPS25751后、charge_ok来自 BQ 的信号停止工作。 它似乎触发交流过流故障、如下面的寄存器输出所示。 我使用的是10mΩ 电阻器、可以确认存在充电电流。

我测试了各种 PD 适配器(18W、20W 和65W)、每个适配器的电流流动都是正确的。 该电路板从每个适配器汲取最大功率、并按预期运行。 不过、Charge_OK引脚仍然无法正常工作。


 

ChargerStatus Register (I2C address = 20h)
Byte 0: 0x0     B0-B7   B0(0):  0,      B1(1):  0,      B2(2):  0,      B3(3):  0,      B4(4):  0,      B5(5):  0,      B6(6):  0,      B7(7):  0,
Byte 1: 0x84    B8-B15  B8(0):  0,      B9(1):  0,      B10(2):  1,     B11(3):  0,     B12(4):  0,     B13(5):  0,     B14(6):  0,     B15(7):  1,
CHARGE STATUS RAW : (b'\x00\x84', 1)
Dekodowanie Charger Status Register:
charger status: 33792 0x8400
1 Bit 10: Fault Latchoff - Fault Latchoff
1 Bit 15: Fault ACOC - AC Over Current Fault


ProchotStatus Register (I2C address = 23/22h)
Byte 0: 0x80    B0-B7   B0(0):  0,      B1(1):  0,      B2(2):  0,      B3(3):  0,      B4(4):  0,      B5(5):  0,      B6(6):  0,      B7(7):  1,
Byte 1: 0xa8    B8-B15  B8(0):  0,      B9(1):  0,      B10(2):  0,     B11(3):  1,     B12(4):  0,     B13(5):  1,     B14(6):  0,     B15(7):  1,
prochot status: 43136 0xa880
ProchotStatus Registers Decoding (0x22 and 0x23):
 - Reserved Bit 15: 1
 - STAT_TEMPERATURE_FAULT: No fault
 - STAT_INPUT_OVERVOLTAGE: Overvoltage detected
 - STAT_BATTERY_OVERVOLTAGE: Normal
 - STAT_OUTPUT_OVERCURRENT: Overcurrent detected
 - STAT_VSYS_UVP: Normal
 - STAT_THERMAL_REGULATION: Inactive
 - Reserved Bit 8: 0
 - EN_PROCHOT_EXIT: Disabled
 - PROCHOT_WIDTH: 100 us
 - PROCHOT_CLEAR: Idle
 - STAT_VAP_FAIL: No failure
 - STAT_EXIT_VAP: Active

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于解决此问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:  

    感谢您联系我们!

    我将在电池充电器团队中循环查看此处。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:  

    您能否使用0% IINDPM 进行测试、并告知我您是否仍发现充电器故障?

    请使用最新的 GUI 生成新的 json 文件: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool ver1007/1.0.2/

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:  

    我现在将结束该主题。 如有进一步的问题/疑虑、请随时打开新话题。  

    此致、  

    Aya Khedr