This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:使用该工具进行 LM25148 Rsense 值计算

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449894/lm25148-q1-lm25148-rsense-value-calculation-with-the-tool

器件型号:LM25148-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25148

工具与软件:

嗨、团队:

客户 RD 在 LM25148上的计算结果错误。 根据对系统的实际测试、他们发现应使用最小值来计算所需的 Rsense、以防止触发 OCP 错误。 请检查并考虑修改我们在线发布的设计工具。 谢谢。  

供参考

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的反馈。 我会把它带回给团队。

    此计算器表示基于必要规格的典型额定值的典型器件。

    根据数据表中列出的规格变化计算最大和最小可能元件值始终是一种良好的做法。 计算器工具始终是良好的起点、但客户需要自行评估和验证设计、以识别潜在的差异(例如客户发现的差异)。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    该计算器使用典型限流阈值推导分流电阻值。 22.3A 电流限制过于接近20A 满负载额定值。 我们通常建议将其设置为130-140%、以处理电感器电流过冲时的负载接通瞬态。

    另请注意、分流精度会有影响、尤其是考虑到这里并联的两个分量。 我建议使用一个2mΩ 分流器。 此外、ESL 也会影响因素、因为它会根据分压后的 SW 节点电压在分流器上产生方波电压(不过、在输入电压较高时、这更是一个问题)。 最后、检查控制器的电流检测布线是否作为差分对进行布线、远离栅极驱动和开关节点高 dv/dt 噪声源。

    此致、

    TIM