请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 工具与软件:
Dears、
我的客户正在使用 TPS22992进行 PCB 设计、 他们担心 VIN 和 VOUT 引脚之间的距离太近、因此可能会导致 短路风险:
根据封装尺寸图、芯片宽度为1.25mm、单引脚宽度为0.4-0.6mm、中间值的间隙仅为0.25mm、考虑到最大容差、该跳线将短路。


您能帮助仔细检查 RXP0008A 封装的尺寸图是否正确吗?
谢谢!