This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:IC 未充电、不存在 REGN

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449483/bq25303j-ic-does-not-charge-regn-not-present

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

各位工程师、您好!

在客户的应用中、BQ25303有时会在现场6个月内发生故障。   

故障模式:器件不充电。 我们有多个单元表现出相同的行为。  

引脚上的电压:

  • VBUS 11、8V
  • PMID 11、8V
  • REGN 0、22V
  • STAT 3.92V
  • ICHG 0、00V
  • Vset 0、00V
  • ENN 0、00V
  • SW 3.84V
  • BTST 3、48V
  • B+ 3.85 V
  • TS 0.13V

我已经附上了 BQ25303J 部分的原理图。
更多原理图可用、但由于 NDA 限制、我无法在此处分享。

IC 日期代码 A2QR、A9YC、A9Y4。

有什么想法、我们在哪里做错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更换有问题的 IC 后、电路板是否工作正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、
    感谢您的答复。 是的、更换 IC 后、电路板正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息: 在损坏的器件中、REGN 似乎通过±58欧姆连接到 GND。  这是在从 PCBA 中移除后在电路内和器件上测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REGN 是否连接到 TS 电路以外的任何其他电路?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 REGN 仅用于为 NTC 电阻梯供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁: 在我们的研究中、我们发现设计中可能具有 ESD 灵敏度。 我们可以暂停该主题一周吗? 我不想浪费你的时间。 感谢您 到目前为止所做的努力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注。 此时线程被视为已关闭。 如需进一步支持。 您可以重新打开此主题帖或创建新主题帖。

    谢谢!

    宁。