This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:Sch 审核

Guru**** 2511645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449300/tps51285b-sch-review

器件型号:TPS51285B

工具与软件:

您好!

我们参考数据表并使用"Tps51285_Design_support_sheet_r0.2"来检查电感器、输出电容器和输出电压设置电阻器。 在工作表上显示所有结果正常、

在我们的系统中、输入电压为20V、您能帮助检查输入和输出(3V/5V)的纹波吗?  

非常感谢

B. R

玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附文件中的原理图和设计支持表。  

    e2e.ti.com/.../PowerSwitch_5F00_3V5V.pdf

    e2e.ti.com/.../Tps51285_5F00_Design_5F00_support_5F00_sheet_5F00_r0.2_5F00_1202_5F00_SEC1000.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉林:

    我的建议如下所示:

     +5V_VR_SW 和+3.3V_VR_SW 似乎未连接到芯片的 SW 引脚。 请仔细检查。

    没有其他问题。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     +5V_VR_SW 和+3.3V_VR_SW 连接到 BuckNexFET U6102和 U6101

    请参阅 设计过程步骤2、 与 R1/R2设置相关的 Vripple、还请帮助检查下表是否正确。

    Vout1 5. V. 输出电压2   3.3. V.
    R1 (Vout 至 VFB) 150 千欧 R4 (Vout 至 VFB) 130 千欧
    R2 (VFB 至 GND) 100 千欧 R5 (VFB 至 GND) 200 千欧
    Vripp= 0 Vripp= 0

    非常感谢

    B. R

    玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉林:

    是、我知道 +5V_VR_SW 和+3.3V_VR_SW 连接到 BuckNexFET U6102和 U6101、但它们也需要连接到 TPS51285 SW1/2引脚。 请参阅下面的参考原理图。 请仔细检查。

    对于您的第二个问题、此计算公式有问题。 在计算分压电阻器时、无需考虑输出电压纹波。 您可以使用以下公式。 (Vref 为2V、Rfb1为 顶部 分压电阻、Rfb2为 底部 分压电阻) 在计算输出电容时请考虑纹波。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aurora:

    请参阅 CSD87330的数据表、VSW 引脚应在内部连接到 TGR (PIN4)。

    您还可以帮助检查输出电容器的纹波吗?  

    请参阅 设计过程步骤4、输出电容器选择符合规格。

      

    B. R

    玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉林:

    还不错。 所以 Cout 的电流选择没有问题。 谢谢你。

    奥罗拉