This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287506、UCC287506控制器的辅助电源线路有问题。 当我连接一安培或以上的负载时、辅助绕组线路中的齐纳二极管会快速加热到100°C

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450527/ucc28750-ucc287506-i-have-a-problem-with-the-auxiliary-supply-line-to-the-ucc287506-controller-when-i-connect-a-load-of-one-ampere-or-more-the-zener-diode-in-the-auxiliary-winding-line-quickly-heats-up-to-100-c

器件型号:UCC28750

工具与软件:

您好!

我设计了采用 UCC287506的45W (5V、9A) SMPS 硬件设计。 它可以在未连接负载的情况下工作。 但当我连接1安培及以上的负载时、我的辅助绕组线在大约10 -15秒内升温至100°C 我试图减少辅助绕组转向,但它不起作用。 我将在下面分享重要的细节;

变压器详细信息:

Lpri:480 uH
Npri:63.
Nsec:3
NAUX:7

MOSFET's P/N : STP8NK80Z

齐纳二极管为18V、1W。 我也使用了2W 的齐纳二极管、但没有得到锻炼。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 Na/Ns 匝数比、您的 VDD 电压设置为5V*7/3=11.67V。  

    VDD UVLO 最大值为16.3V、因此在涓流充电启动过程中、18V 齐纳二极管不应导通。

    从您的问题来看、18V 齐纳二极管导通时似乎是这样。  如果是这种情况、变压器的耳轴比率不正确且/或初级变压器的极性连接不正确。  如果是这种情况、则是导致辅助绕组过热的原因、需要予以纠正。

    此致、