This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640、LM76005和 LMR51430 PCB 放置和布局设计验证

Guru**** 2504355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LMR51430, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437692/tps2640-tps2640-lm76005-and-lmr51430-pcb-placement-and-layout-design-validation

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:LMR51430、LM76005、

工具与软件:

我们正在设计一个具有24V 输入的定制 PCB。 我们使用 TPS26400PWPR 提供电源保护。 LM76005用于将24V 转换为5V、而 LMR51430用于将5V 转换为3.3V (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429731/tps2640-design-validation-for-power-section)

下面是电路(原理图和 PCB)的屏幕截图。 请验证 PCB 元件放置方式、布局设计并建议是否需要进行任何修改。

每个电源轨的电源要求如下:

24V 电压轨:最大1A

5V 电压轨:3.5A

3.3V:2A

   

      

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    考虑在输出端添加一个肖特基二极管来为 TPS2640提供负电压振铃、如前所述。

    OUT 引脚可能超出负电压绝对最大值  

    布局很好。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    对于 LM76005、

    1. 在输入 VIN 轨上再添加一个4.7uF 电容器
    2. C136的用途是什么?
    3. 考虑在 VOUT 和 VFB 之间添加前馈电容器的布局放置
    4. L11的电感值是多少? 建议遵循数据表、为此应用使用6.8uH 电感器
    5. 根据预期的负载阶跃瞬态行为、可以减小输出电容以增加环路带宽。 请参阅随附的快速入门计算器。  
    6. 布局看起来不错。

    e2e.ti.com/.../LM76005_2D00_Q1-quickstart-tool-_2D00_-rev-A_5F00_Akash.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit 和 Ben:

    感谢您的宝贵建议。

    对于 TPS2640: 我添加了二极管(D25、P/N- SK36BHE3-LTP)。 以下是原理图、供您参考。

    对于 LM76005:

    1.根据建议、我们将再添加一个与 C116并联的4.7uF 电容器。

    2. C136反馈路径中的0.1uF 电容有助于获得良好的动态基准。 可以吗?

    3.对于  VOUT 和 VFB 之间的前馈电容器(CFF)、我是否可以按照数据表应用电路中的建议添加47pF 电容器?

    4、  L11根据 webench 仿真中24VIN-5Vout 时、3.5A 为5.6uH (下图下方)。 因此、我们在该设计中连接了一个5.6uH、10A 电感器(SRP60FA-5R6M)。 我是否需要将其更改为6.8uH?

    5.关于负载阶跃瞬态行为、输出电容值取自 webench 仿真结果。 是否需要按照快速入门计算器的建议将其降低到125uF?

        

    此外、等待 TI 对 LMR51430的响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    2. C136、反馈路径中的电容为0.1uF 有助于实现良好的动态基准。 可以吗?

    从频率的角度来看、增加 C136会增加频率较高的极点、这将降低环路增益。 从瞬态的角度来看、环路响应要慢得多。 我建议在布局中添加 C136作为 DNP (请勿焊接)、这样电路板可在需要时选择添加电容器。

    3. 对于  VOUT 和 VFB 之间的前馈电容器(Cff)、是否可以像数据表应用电路中建议的那样添加47pF 电容器?

    非常好

    4.   根据 webench 仿真得出的24VIN-5Vout、3.5A 条件下的 L11为5.6uH (下图下方)。 因此、我们在该设计中连接了一个5.6uH、10A 电感器(SRP60FA-5R6M)。 我是否需要将其更改为6.8 μ H?

    是的、我会遵循数据表中的建议。

    [报价 userid="509174" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437692/tps2640-tps2640-lm76005-and-lmr51430-pcb-placement-and-layout-design-validation/5515267 #5515267"]

    5.关于负载阶跃瞬态行为、输出电容值取自 webench 仿真结果。 是否需要按照快速入门计算器的建议将其降低到125uF?

    [报价]

    是、仅当电感值为6.8uH 时。 较大的电感器值将具有较小的电感器电流纹波、因此该设计可以承受较低的输出电容。 只需增加几个布局着陆点、即可在评估期间根据需要增大输出电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    对于 LM76005器件、是否还有其他问题或更新? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben 和 Amrit:

    感谢您对 TPS2640和 LM76005的宝贵建议。 这两个部分是清楚的、我将尝试分享更新后的原理图和布局。

    我正在等待有关 LMR51430的反馈。 如果此部分有任何需要修改的地方、请告知我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:  

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben 和 Amrit:

    感谢您对 TPS2640和 LM76005的宝贵建议。 这两个部分是明确的、我们已更新了原理图和 PCB 中的。

    我只是在等待有关 LMR51430的反馈。 但是、我没有收到任何这方面的反馈。 我遵循了相同的数据表设计指南。

    谢谢。