This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:有关绝对最大额定值的特定数据

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451758/lm5163-q1-specific-data-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:LM5163-Q1

工具与软件:

您好、专家  

希望这能很好地找到你。

www.ti.com/.../LM5163-Q1中提供

5163-Q1 "集成式高侧和低侧功率 MOSFET"可承受电压

根据、整个 IC 范围的"绝对最大额定值"为-0.3V 至100V。
客户想象 IC 内部"集成式高侧和低侧功率 MOSFET"的耐受电压高于100V。
请提供有关特定耐受电压的数据吗?

此致、

Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    电压为100V、在数据表的绝对最大额定值中指定。 内部 FET 不适用于更高的电压。

    希望这能澄清您的疑问。

    此致、

    Arpita