This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:功率=500W 的原理图审阅

Guru**** 2504375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451165/lm5036-the-schematic-review-of-power-500w

器件型号:LM5036

工具与软件:

TI 嗨、大家好

我现在使用 TM5036来生成550W 输出  

Vin=48V、Vout=24V、Iout=23A

初级侧使用三个并联 MOS、次级侧使用两个并联 MOS。
LM5036和 UCC21225是否具有足够的驱动能力?

我担心这个多 MOS 并联电路会导致 MOS 的开关损耗增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的 MOSFET 数据表(栅极电荷)和开关频率、LM5036偏置电压、以帮助决定是否正常。 基本上、您也可以使用这些方法进行估算。 但是、如果您向我们提供这些值、我们可以帮助您复查您的估计值。 作为设计人员、您更了解如何进行估算。 您可以参考以下应用手册。

    MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理(取代 SLUP169)(修订版 A)

    您可以找到许多文章来帮助分析驱动器能力是否足以驱动 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的惠顾

    这是信息:

    初级侧为 DTQ6008SJ
    次级侧为 SVGP20110NSTR
    频率为200kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    LM5036具有内置2A 驱动器。 UCC21225具有4A/6A 功能。 您可以按照 Hong 提供的文档进行评估。