This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:PFM 模式

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452292/lm76003-pfm-mode

器件型号:LM76003

工具与软件:

当 LM76003进入轻负载模式时、输出电压高于设定电压。 数据表中提到了这种现象:

'在 PFM 运行模式下、需要在输出电压处提供一个小的正直流失调电压来激活 PFM 检测器。'

但是、我不明白为什么需要该失调电压。 请您尽可能详细地解释这一要求吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugimoto-San:

    我无法深入介绍 IC 的设计方式、但可以说、用于检测 PFM 模式的电路会导致开关频率(基本上影响振荡器电路)下降、并需要输出电压略微升高(放大器过驱)以克服频率降低的影响、从而产生正直流失调电压。 这是我能给你的最好的答案。