请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25981EVM 工具与软件:
尊敬的 Arush:
客户 看到的 TPS255981 EVM 用户指南显示 D2 TVS 13V 是单向器件、但我也检查了规格是否具有双向器件。 如果选择双向器件、您能确认任何影响吗?
在这种情况下、您能告诉我使用 Uni&Bi 类型的差异或影响是什么吗?
客户将14V TVS 放入电路是 Uni 组件、我看到 EVM 列表也使用 Uni
TPS25981EVM 显示列表:

此致、
Randy