This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:设计问题疑难解答

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452268/lm5045-troubleshooting-design-issues

器件型号:LM5045

工具与软件:

我收到一位同事送的一份设计、这位同事不再在我们公司工作、我对电子产品电力非常熟悉。 我们调整了之前的设计(该设计很实用、可供参考)、以调整输入和输出电压、但保持主要架构不变。 输入电压范围现在为30-45V、输出电压为12VDC。 我想我们非常接近、但似乎有些事情足以使事情变得不稳定。 下图显示了在干草电缆之前尝试给我们提供12V 电压的输出波形。 您的专家建议我尝试隔离和解决此问题的方法是什么? 是否有其他有用的具体信息?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以告诉我、以下信息将有助于解决您的问题。

    1.原设计的输入输出功率要求是多少?

    2.原设计对输入电压和功率的要求如何?

    3.您在新的数字标牌中做了哪些改变才能使它在这个新的功率范围内工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原设计采用54-70V 输入电压范围和28V 输出。 尽管我的电源要求不严格、但两种设计都以250W 输出能力为目标。 我将简单地告知最大功率输出我们目前可以达到的任何值。

    为了更改输入和输出电压范围、我们调整了补偿反馈信号分压器、微控制器电压和电流反馈环路(用于与多个并联器件进行负载共享控制)以及微控制器软件以进行匹配。 该微控制器实际上仅提供 UVLO 信号作为一种使能信号、并针对负载共享的调优对 COMP 信号进行微调。

    我们还 使用新的库组件将设计从一个设计环境复制到另一个设计环境、我们已经发现并更正了该过程中的几个错误。 很有可能仍然存在更多错误(包括原理图和布局/路线中的错误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:今天、我删除了 Comp 反馈信号、为其提供最大占空比并获得了稳定的19.36 VDC 输出。 我的反馈环路看起来有些不正常。 我将深入探究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息并让我知道。

    如果您需要任何其他问题或帮助、请告诉我们?

    此致、