This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:ESD 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453411/tps23758-esd-issue

器件型号:TPS23758

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户发现了 TPS23758的 ESD 问题、如下所示。 请帮助分析。 谢谢

  • 在进行 ESD 测试后、TPS23758无法正常输出(输出电压为0)、研发必须为 TPS23758重新供电、然后 IC 可以正常工作。 似乎会触发一些保护、导致该问题的潜在原因是什么?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我是否能够知道测试是8kV 接触 ESD 还是15kV 空气 ESD?  

    以下应用手册可能会有所帮助

    https://www.ti.com/lit/an/slva233a/slva233a.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    此测试在产品金属外壳内进行4kV 接触 ESD。 客户的目标是 TPS23758的输出能够自动恢复、无需为 TPS23758再供电。 您是否有满足客户需求的建议? TPS23758在此测试中是否触发保护、以及它如何在 ESD 测试中自动恢复?  

    下面是 TPS23758的原理图。

    e2e.ti.com/.../3482.TPS23758.pdf

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    在 8kV 接触 ESD 或15kV 空气 ESD 下对 TPS23758EVM 进行了验证。 芯片本身应达到4kV 接触 ESD 级别。

    在 VSS 和 PGND 之间添加一个肖特基二极管会有所帮助。  

    减小 Y 电容也会有所帮助。

    您还可以在 VDD 和 PGND 之间再添加一个58V TVS 二极管。  

    您能否共享布局文件?

    此致、

    Diang