请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837 工具与软件:
您好!
我将围绕 TPS56837设计降压转换器。 输出电压(VDL+)可以根据施加到 CVD 的电压而变化(对于15V Vsupply、请参阅 sch)
我的问题是:是否可以减少交流纹波上出现的瞬变(约200mV Pk/Pk)? 这可能是什么原因呢? 这个计算是在 VDL+上进行的
我已经附上了 SMPSU 原理图和波形
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.