主题中讨论的其他器件: BQ25672
工具与软件:
我想知道吗?BQ25883能够支持 -10摄氏度到60摄氏度的电池温度监控器 因为我们需要在不同的温度范围内满足充电电流要求。 谢谢
BR、
Gary

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
我们无法支持多层电流降低、在较低的温度下只能支持一层电流降低值。 如果它们可以将电流从0°C 降低到60°C、则可以使用默认的 RT1和 RT2 (使用102AT-3热敏电阻)。
如果它们需要将电流降低至-10摄氏度、则需要调整 RT1和 RT2以满足要求、请记住、这也会使其他温度阈值发生变化。
这些公式位于数据表的第 8.3.7.4.1节"充电模式下的 JEITA 指南合规性"中。
此致、
Wyatt Keller
您好、Gary、
不是、两款充电器都具有相同的 JEITA 曲线、在完全禁用充电之前、低温下仅减少1次电流。 使用两款充电器、您都可以调节 RT1和 RT2电阻器、因此不允许在-10摄氏度和60摄氏度之外充电。
您能否提供客户喜欢使用的范围? 通过对1200mA 进行正常充电编程、您可以使用 ISETC = 01、然后当温度介于等效 VT1和 VT2阈值之间时、ICHG 将为240mA。
此致、
Wyatt Keller