This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:10°C 至60°C 的电池温度监控器

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455355/bq25883-battery-temperature-monitor-from--10deg-c-to-60deg-c

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ25672

工具与软件:

我想知道吗?BQ25883能够支持 -10摄氏度到60摄氏度的电池温度监控器 因为我们需要在不同的温度范围内满足充电电流要求。 谢谢  

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们无法支持多层电流降低、在较低的温度下只能支持一层电流降低值。 如果它们可以将电流从0°C 降低到60°C、则可以使用默认的 RT1和 RT2 (使用102AT-3热敏电阻)。

    如果它们需要将电流降低至-10摄氏度、则需要调整 RT1和 RT2以满足要求、请记住、这也会使其他温度阈值发生变化。

    这些公式位于数据表的第 8.3.7.4.1节"充电模式下的 JEITA 指南合规性"中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    BQ25672如何? 它是否 支持 -10摄氏度到60摄氏度的电池温度监控器 它是否也会移至其他温度阈值? 谢谢。  

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不是、两款充电器都具有相同的 JEITA 曲线、在完全禁用充电之前、低温下仅减少1次电流。 使用两款充电器、您都可以调节 RT1和 RT2电阻器、因此不允许在-10摄氏度和60摄氏度之外充电。

    您能否提供客户喜欢使用的范围? 通过对1200mA 进行正常充电编程、您可以使用 ISETC = 01、然后当温度介于等效 VT1和 VT2阈值之间时、ICHG 将为240mA。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    充电曲线如下面的所示。  

    如何禁用 JEITA? 如果我们使用恒定电阻器10k 而不是 NTC、 然后、通过外部 NTC 使用 MCU 进行温度控制。 因此 MCU 可以在不同的温度范围内控制不同的电流电平。 我可以知道这是可行的吗? 谢谢

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是、如果他们将单独的 NTC 与 MCU 一起使用并手动设置充电电流和充电电压、则可以实现任何温度曲线。

    此致、

    Wyatt Keller