This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:外部电流限值计算中的 I OUT 说明

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456631/tps27s100-i-out-explanation-in-external-current-limit-calculation

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

你(们)好

公式中的 i (out)是什么? 是外部电流限制值还是最大输出电流?   

我想把电流限制在1.88A、并 th 根据数据表将 VIILM(VIILM)=1.233,Kilim(KILM)=2000, th 和 Iout 为1.88A、这一计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooraj、

    IOUT 是电流限制。 在1.88A 电流限制的情况下、您需要1.3k 电阻器(对于标准1%值进行了四舍五入)。

    还应考虑电流限制的精度。 使用1.88A 电流限值、我进行了以下计算:

    此致、
    TIM