This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:硬电源对地短路期间的 FAULT 引脚状态

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456161/tps27s100-fault-pin-status-during-a-hard-supply-to-ground-short-circuit

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

TPS27S100数据表显示、如果电流超过外部电阻器设置的外部电流限制 、则报告了故障、对于电源接地短路情况、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    通过电源对地短路、您是指 VS 引脚对地短路、还是 OUT 引脚对地短路?

    如果您的意思是 VS 引脚短接至 GND、VS 将变为0V、FAULT 引脚将保持 Hi-Z。 如果您是指 OUT 引脚短接至 GND、则会报告故障。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    我打算  OUT 引脚接地短路、抱歉造成混淆。

    感谢您的澄清。

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    是的、如果 OUT 引脚对地短路、FAULT 将变为低电平。

    谢谢!

    Patrick