This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:LMG3522R030 SPICE 模型存在问题

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030, LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446688/lmg3522r030-issue-with-lmg3522r030-spice-model

器件型号:LMG3522R030
Thread 中讨论的其他器件: LMG3422R050

工具与软件:

大家好!

在 PSpice for TI 中对 LMG3522R030 GaN FET 的 PSpice 模型进行仿真时遇到问题。 即使我尝试单独仿真模型、也会发生相同的错误。 错误代码如下所示:

**** 11/27/24 16:27:37**** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0****
 **配置文件:"SCHEMATIC1-ff" [ c:\cds_spb_home\cdssetup\projects\Design2-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\fff.sim ]
 ****  电路说明
香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作、包括香港特别行政区
**创建电路文件"ff.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*档案库:
*本地图书馆:
*来自 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceT3073\23.1.0\ Spice_Install PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"
*分析指令:
. TRAN 0 1000ns 0
. OPTIONS ADVCONV
. OPTIONS FILEMODELSEARCH
. PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
. Inc "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 DESIGN2
驱动器     N00121 N00423 N00416 N00423 N00526 N00530 N00514 N00518 N00522 0
+ N00452 0 LMG3422R050参数: temp_Celsia=160
V_V1     N00121 0 12.
V_V2     N00416 0 5.
C_C1     N00530 0 1n TC = 0、0
L_L1     N00526 0 570uH  
****恢复 ff.cir ****
. 结束
错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 LMG3422R050未定义

此外、我想了解此 IC 中使用的 GaN FET 的以下参数、因为数据表中未明确提供这些参数:

  • Coss (输出电容)
  • Ciss (输入电容)
  • Crss (反向传输电容)
  • Qg (总栅极电荷)

如果能够帮助解决仿真问题或提供有关 GaN FET 参数的信息、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    对于仿真错误、您能否提供 运行参数的屏幕截图?

    对于 LMG3422R050的器件参数:

    • Coss:110pF (此参数列在电气特性表中、用于我们所有器件的数据表中)
    • Ciss:我们在数据表中没有列出以下内容。 由于我们集成了栅极驱动器并通过 Rdrv 引脚和 图5-4集成了压摆率控制。
    • Crss: 我们在数据表中没有列出以下内容。 由于我们集成了栅极驱动器并通过 Rdrv 引脚和 图5-4集成了压摆率控制。
    • Qg:我们没有在数据表中列出这一点。 由于我们具有集成式栅极驱动器、因此我们提供电源电流与开关频率间的关系(图5-9和5-10)。 这些图显示了栅极驱动电路的能耗和随开关频率变化的栅极电荷。  

    此致!

    Kyle Wolf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    有时、当 PSpice 的路径中未添加电阻器时、我们会看到问题。 您是否可以在 LDO5V 的路径中添加电阻器?

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 LDO 5V 中添加了10欧姆分辨率,现在可以运行仿真,但结果有点奇怪,因为栅极脉冲尝试 V1=0

    V2 = 5

    TD=0

    TR=50n

    tf = 50n

    PW= 2.5u

    PER= 5U

    但此" WARNING (ORPSIM-15452):X_U1.V_UTOP_PWM_Temp_VRAMP1的脉冲周期<(上升时间+下降时间+脉冲宽度)。" 误差持续出现、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    它看起来比 PW 小 TR+TF+PW。 这可能是不同的问题、您是否可以尝试添加100ns 死区时间而不是 td = 0?

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TR+TF+PW 不小于 PER、但无论如何我也添加了100N TD、但错误仍然存在、开关无法导通、 这款 GaN 器件有任何慢启动吗? 如果是这样, 它是多少?.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中、我看到关断电压为-2V。 尝试将其更改为0V。 IN 引脚的 建议电压范围为0V-5V。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,当我通过20K 电阻器将 R DRIVE 接地时,它得到了模拟,但仍然有错误:  WARNING (ORPSIM-15452): PULSE PERIOD <(上升时间+下降时间+脉冲宽度),用于 X_U1.V_UTOP_PWM_Temp_VRAMP1和 WARN(ORPSIM-15256 ): "not a subcircuit param" are there .(不是子电路参数")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    仿真正在运行、这一点很好。  

    这两条警告会影响模拟、还是可以关闭此线程?

    此致!
    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想知道为什么会出现这种警告  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    我将进一步研究这个模型,并在我发现后在这里回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle Holf:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    您是否可以在 V3电压源上添加电压探头并共享其波形的屏幕截图? 其参数导致了其中一条警告。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    尽管 警告 消息(上升时间+下降时间+脉冲时间)> period、但此波形的结果似乎为(上升时间+下降时间+脉冲时间)< period。 由于这只是警告、而不是错误、因此它似乎不会影响仿真或结果。

    就可以运行 不是子电路参数、这看起来可能 与器件中的 Temp 引脚相关、因为它未被使用、并且这只是警告、不是错误、应该不会影响仿真。

    此致!

    Kyle Wolf