This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259814LRPWR 过流保护问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447179/tps259814lrpwr-overcurrent-protection-issue

器件型号:TPS25981

工具与软件:

TPS259814LRPWR 设置

输入电压/输出电压:3.4V

输出电流:8.8A

ITIMER:170uS

dVdT:NC

条件1:当负载超过8A 时、"TPS259814LRPWR"不会触发"过流保护"、并且 Vout 表现出重复的开关行为。

条件2:然而、通过在8A 的负载下增加 RLIM 至825 Ω、通常会触发过流保护(Vout = 0.3V)。

您能告诉我在哪里可能对设置有任何顾虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li Yuankan:

    对于750 Ω ILIM 电阻器、OCP 阈值将为8.8A (典型限值)

    对于825 Ω ILIM 电阻器、OCP 阈值将为8A (典型限值)

    这两种情况看起来都符合预期。

    如有任何后续问题、请随时在此处回复。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该侧测量750欧姆的电阻、施加8A 的负载时会产生保护、表现出间断现象、但仍然存在电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li Yuankan:

    kindy 共享一些有关您提到的断续现象的波形。 我还要求您使用 CR 模式的回放进行测试。 PG 和 FLTb 引脚的状态是什么。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用万用表来验证 PG 和 FLT、观察到的情况是3.3V => 0V => 3.3V => 0V 的循环模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li Yuankan:

    我休假了、因此推迟了答复。 我对此深表歉意。  

    我想您曾提到脉动式输出。 似乎器件可能正在重置。 您是否可以使用外部 EN 信号并使用外部电源将其保持为逻辑高电平? 这将有助于确保 EN 不会导致该行为(我怀疑 EN 是由 EN 导致的)。

    此致、
    Arush