This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446660/lm25148-lm25148

器件型号:LM25148

工具与软件:

您好!

我是基于 LM25148设计的 PCB。 我做了两个版本的,但都失败了。
我无法理解这个问题。

目前该董事会在中国、交给 TI 的另一个团队。 我将它们与其他芯片板一起发送出去进行测试。 他们告诉我、美国团队将负责对基于 LM25148的电路板进行测试。

我需要一些帮助来找出这些板的问题。 我在制造前接受了 PCB 设计审查和所有操作。 这有点紧迫,因为我们已经浪费了一段时间在制造。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图和布局发布在网站上?

    您是否还能描述您看到的问题并分享任何相关数据?

    我们将需要这些信息、以便在该论坛上提供调试帮助。 否则、您需要跟进当前处理此问题的 TI 团队。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi
    您能否与我分享您的电子邮件以便我向您发送完整的布局文件?

    此外、另一个 TI 团队表示它不是他们的部门 IC、因此他们无法帮助我进行此 IC 的物理板测试。 不过他们测试了属于自己部门的其他电路板。

    我是否有可能让您的板找到问题?

    现在它在中国。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想寄送电路板、则需要就此问题联系您当地的 TI 销售代表。  

    但是、首先我们应该回顾一下布局和原理图。 您可以在 E2E 上通过私人消息发送、也可以通过您当地的 TI 代表发送。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi
    我向您发送了文件。  
    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    我会回顾并提供反馈。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈是通过私人消息提供的。 我现在将关闭该问题、但您可以通过回复来重新打开该主题帖、也可以为其他问题创建新主题帖。

    此致、

    Ridge