This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1:获取 LP877451A1RXVRQ1的 OTP 配置文件

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457426/lp87745-q1-lp87745-q1-obtain-the-otp-configuration-file-for-lp877451a1rxvrq1

器件型号:LP87745-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队
现在、我们来比较 LP877451A1RXVRQ1和 LP877451A4RXVRQ1之间 OTP 配置信息的差异。 目前我们有 LP877451A4RXVRQ1的 OTP 配置文件、但 LP877451A1RXVRQ1缺少。 谢谢、请提供 LP877451A4RXVRQ1的 OTP 配置文件、该文件形式以自定义 OTP 配置表的形式提供给我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我们可以提供 OTP 配置、但为了确认您获得正确的 OTP 进行比较、您能否提供前三个寄存器的值?

    之所以问这个问题、是因为前三个 ID 使用了什么 OTP 修订版本、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas、á lez

    感谢您的回复、 LP877451A4RXVRQ1的 OTP 配置文件中的 ID 如下所示、期待您的回复、再次感谢!

    器件 ID 0x96
    NVM ID 0xA4
    NVM 修订版本 0x01
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

     LP877451A1RXVRQ1的名为《技术参考手册》的 OTP 配置文档受 NDA 限制。 您可以从 此处的产品页面请求访问权限来获取 。

    一旦您具有访问权限、就可以从受保护的文件夹资源中获取该文件。 请注意、访问权限是根据保密协议授予的。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Ishtiaque ,

    我在 LP877451A1RXVRQ1的技术参考手册中获得了有关 OTP 的信息 、非常感谢!