This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于 Vin 电容值

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448092/lm5069-about-vin-cap-value

器件型号:LM5069

工具与软件:

嗨、团队:

建议的 Vin 电容值是多少? 这可能会导致浪涌电流增加。  

客户测试的浪涌电流值随电容器的电容值的变化而变化。

电容器是否可以移除? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议最小电容为0.1uF。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    当客户使用0.1uF 作为输入电容时、输入电流约为10A。 你有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10A 不会流过 LM5069、因为它是输入电容器充电电流。  

    您确定它仅为0.1uF 吗? 看起来这里有更多的电容器。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户使用0.1uF 和0.01uF 的输入电容进行测试、并使用热插拔方式进行测试。

    测试结果将导致一些电压尖峰和流入 Vin 电容器的充电电流。

    您有什么改善尖峰和电流的建议吗?  

    看来0.01uF 的 Vin 电容测试结果更好。 但您建议最小电容为0.1 μ F。   

    Vin cap 0.1uF 结果

    尖峰 V=103V  

    充电电流30A

    Vin CAP 0.01uF 结果

     尖峰 V = 94V

    充电电流= 2.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这个结果是否可重复?  

    如果是、则可以使用0.01uF。 它们可以使用 TVS 二极管进一步降低峰值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是的、它是 可重复的。 我认为电视是个好主意。 谢谢