This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:输出电压范围

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457727/tps54538-vout-range

器件型号:TPS54538

工具与软件:

嗨、团队:

TPS54538数据表表明它支持0.6V 电压、但在建议运行条件下、它为0.8V。 是否存在0.8V 拼写错误?

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    它可以支持、但此 Vout 中的纹波可能较大。   

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我看到 TPS54538可以支持0.6V 电压。  
    为什么0.6V 的输出电压可能比0.8V 大纹波? 这是否就是建议的 Vout 为0.8V 至22V 的原因?

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    这是因为0.6V 在低占空比下非常容易达到 Ton-Min。  这会减慢 Fsw 并导致较大纹波。 在这种情况下、我们可能需要更多的 COUT。

    0.8V 在 COUT 和纹波之间的权衡更为轻松。

    谢谢!

    Colin