This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:原理图检查

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456846/tps23731-schematic-check

器件型号:TPS23731

工具与软件:

您好、先生、

如下文所附、我们是否知道此原理图有问题? 在我们检查后,似乎没有问题。

我们希望您的帮助再次查看、非常感谢您的帮助和向您学习、

e2e.ti.com/.../MIEAP_2D00_3220BE_5F00_NWA5090_5F00_C2_5F00_2025_5F00_0102_5F00_PoE_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!


    APDO 是一个开漏引脚。 如果不需要、您可以将其保留为 NC。


    2.最好将 R153设为0805或更大尺寸。 下拉 DEN 时、R153将产生高功耗。

    3.无需拉 APD 来关闭直流/直流、因为您已经将 DEN 拉至 VSS 来关闭 RTN 与 VSS 之间的热插拔。 您可能不需要下面的电路、只需要将 APD 与 RTN 绑定。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    没问题。 我现在结束该主题。 如果您有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang