This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:TL2844B

Guru**** 2505335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455467/tl2844b-tl2844b

器件型号:TL2844B

工具与软件:

尊敬的专家:

我这边有10块板、8块板的开关电源不能正常振动(它们一直都处于 Burp 状态、而且每个绕组的输出也不是短路)。 在对器件进行检查后、我们确认使用 TI 的2844、其他制造商的2844将不再自动断续。 请帮助联系原始制造商以确认问题是什么、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、

    说明不清楚。 您能否在这里详细说明一下这个问题? 有任何波形要共享?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是上电后进入重复启动状态的现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、

    如果没有原理图和波形、就无法在这里进行调试。  这是新设计还是成熟设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该线程、因为很长一段时间没有通信。