This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:可以支持24Vo 5A 吗?

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459817/lm76005-can-support-24vo-5a

器件型号:LM76005

工具与软件:

嗨、团队:

LM76005是否支持48V 至24V 5A (输出功率为120W?  

工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    若要在5A OUT 下支持48V 至24V 电压、需要进行大规模冷却(即、散热器、气流、低 PCB 热阻、较低的开关频率(如200kHz)等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是否有任何更新? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!