This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:未将锂离子电池充满电

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460594/bq24296-not-charging-li-ion-battery-fully

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具与软件:

您好!  

我的一位客户使用该器件为单节锂离子电池(与 TUSB320结合使用)充电  

他们已将快速充电电流限制编程为一个较大的值(等于2.688A)、但是电池仅充电至650mA、您对此有什么解决建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几种不同的因素可能导致充电电流限制。 这包括可能的 TS 故障(例如 TS COLD)、电池电压(由于预充电或 CV 充电)、输入电流限制和 DPM。

    在650mA 充电时、您能否提供 VIN、VBAT、VSYS 处的电压以及寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我已经测量了在386mA 和759mA 处充电时的 VIN、VBAT、VSYS。

    在386mA 充电:

    • VIN = 4.89V
    • VBAT = 4.18V
    • VSYS = 4.18V

    在759mA 充电:

    • VIN = 4.75V
    • VBAT = 4.17V
    • VSYS = 4.19V

    遗憾的是、我不能通过 JIG 读取寄存器值。 我将努力获得这些价值观、并尽快与您分享。 如果您需要其他信息、请随时提问。

    此致、

    Yuichi Kouno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    固件更新。 当我尝试从几乎惊人的水平开始充电时、充电电流增加了。 我使用了5V 时的适配器额定值为3A。

    以1.2A 或900mA 左右充电:

    • VIN = 4.34V
    • VBAT = 4.15V
    • VSYS = 4.15V

    附加了寄存器值。 主动脉与700mA 大约1A 之间的区别仅在于输入 DPM 模式状态。

    约1A:

    关于700mA:

    请告知我们是否期望获得这样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    386mA 和759 mA 情况:

    如果没有寄存器值、很难准确说出限制充电电流的确切内容、但由于 VBAT 接近4.2V 电池调节电压、我可以想象这很可能与 CV 调节环路降低电流有关。 提高电池调节电压会导致充电电流增加、这可用于确认该理论。

    1A ICHG 情况:

    根据配置的"输入电压限制"和您的 VIN 电压4.34V、以及显示为"IN DPM 调节"的"输入 DPM"状态、我认为这是 VINDPM 限制从您的电源中拉出的电流大小。 尽管电源是5V 和3A、但电源和充电器之间的电阻路径可能会导致 VIN 引脚上的电压显著下降。 降到输入电压限值的电压将阻止拉出额外的电流、这将导致充电电流降低。 如果您降低源极和 VIN 引脚之间的电阻、或者如果您降低输入电压限制、您是否看到充电电流增加了、而增加输入电压限制是否会降低充电电流?  

    (请注意、输入电压限制 不应处于电池电压的120mV 范围内、因为如果由 VINDPM 进行调节、这会导致器件进入睡眠模式)

    700mA ICHG 情况:

    这种情况似乎并不表明 VINDPM 或 IINDPM 正在限制要充电的电流量、但在电池电压为4.15V 且电池稳压电压为4.2V 时、器件可能会进入 CV 充电阶段、这会自然降低充电电流。 如果您继续略微提高电池电压、充电电流是否会继续降低? 如果您提高了"充电电压限制"、如果您将电池电压保持在4.15V、充电电流会增加吗?

    此致、

    Juan Ospina