This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:-

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553-Q1, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460724/tps2553--

器件型号:TPS2553

工具与软件:

嘿、我使用提到的器件(tps2553)作为开关、为要连接到我的卡的外部卡供电(如果需要、我的卡可以提供外部卡、开关可以启用它)

我使用直流/直流转换器提供5V 电压、然后通过开关到达外部。 我希望功率约为2W、但稍微低一点也可以。  

转换器具有内部限流器、我将其设置为2.5A、并放置大约150uF 的输出电容器。

我在开关的输入端在 IN 和 GND 之间添加了1uF 的电容。

使能来自 GPIO。  

在输出端、我仅放置1uF。

开关的电流限值首先设置为1.567A。  

我打开开关、一切都按预期运行。 但是

当我尝试在 CR 模式下加载(使用色度)以获得电流限制区域时、开关的输入和输出电流与电压会出现大量振荡。

我曾尝试将输出电容器增加到47 μ F、 但它减少了振荡、但当我降低负载并增加浪涌电流时、它将返回振荡、并且我需要再次向输出添加额外的电容。  

我尝试将电流限值减小到1A、因为我看到了建议的持续输出电流 I max 为1.5v。  

但这种情况仍在消失。  

我想介绍一下这个开关的限流器的工作原理(它测试电流变化吗?) 电流振荡的原因是什么?  

我还在功率负载下尝试过它、但仍然会发生这种情况。  

此外、如果电容真正是解决方案、而不仅仅是带宽、我需要增加多少电容(因为我想我要连接的外部卡也将具有输入电容)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否共享电路板的原理图和 PCB 设计文件?  

    如果您不愿意在公共 E2E 论坛上分享这些、我已经向您发送了一个友谊申请、您可以通过直接消息将它发送给我。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您是否还可以分享显示振荡的示波器屏幕截图?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您可以通过我们的 DM 共享 TPS2553原理图和 PCB 设计文件。

    根据我上一篇文章中的要求、您还可以分享显示振荡的示波器快照吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    首先、请注意、USB 规范规定、对于所有 DFP、输出电容器必须至少为120uF。

    您能否确认您使用的是 TPS2553还是 TPS2553-1? 我怀疑您使用的是 TPS2553、因为 TPS2553-Q1会在发生过流时自行关断。 就 TPS2553而言、为了响应过流情况、它将电流调节至限流阈值。 但是、限制电流会由于功率耗散而增加内核温度、并且器件将关闭。 关闭将降低内核温度、因此、器件将重新开启并继续热循环。   有关更多详细信息、请参阅数据表中的第9.3.1节和第10.1.1节。

    也许振荡频率的差异是芯片温度上升和下降频率的差异造成的。

    您是否使用 DBV 或 DRV 封装? 您是否有可用于在过流情况下捕获封装或电路板温度的热像仪?

    BR、