This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:测试过程中未实现指定 Ron

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460916/tps22992-specified-ron-not-achieved-during-testing

器件型号:TPS22992

工具与软件:

您好!

使用 TPS22992测试评估板后、我注意到 TPS22992没有达到指定的 Ron。
在数据表中、它指定的电压为25°C 和3.3V、典型值为8.7mR。 在85°C、最大12mR。
但测量到13mR 或16mR。

这可能是什么原因呢?

此致、

Dardan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dardan:

    RDSON 可能略有不同。

    您如何测试 RDSON? 您能解释一下测试方法吗?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    科卢卡伊先生 请 我提出这一请求。


    我正在使用 TPS22992评估模块用户指南第6.1节中所述的测试设置。 测量负载电流并在检测连接 TP2和 TP6处测量压降。

    我仔细看了一下 PCB 布局。 我注意到检测连接没有直接连接到 U1的引脚。 您还可以测量2条大约1.5mm 长的铜轨上发生的压降。
    这些引线具有35um 铜厚度和0.25mm 宽度、每个引线的电阻为3m Ω。

    我想这可以解释 Ron 测量值的偏差。

    非常感谢您的支持

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Olaf 的解释。

    谢谢  

    Amrit