This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:对 UC2843AN 数据表中规格更改的查询(PCN#20241015002.1)

Guru**** 2505475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462028/uc2843a-inquiry-regarding-specification-change-in-uc2843an-datasheet-pcn-20241015002-1

器件型号:UC2843A

工具与软件:

团队成员好

我将写信询问 PCN#20241015002.1中记录的最新规格变化、其中 UC2843AN 的 PWM 最大占空比的最小值已从94%调整为92%。

我们知道器件本身并未发生任何变化。 然而、您能否在数据表规格中说明进行此调整的原因? 此更改是否是由于生产可变性大于预期?

我们的客户特别关注这一变化、因为它会影响他们的设计。 非常感谢您的迅速响应。

感谢您关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 PCN 仍在其 PCN 审查的时限内、因此请将您的问题、疑虑或任何相关信息反馈给 PCN 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会问 PCN 团队。